This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:工作温度

Guru**** 2796715 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC3895, UCC1895, UCC2895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918312/ucc3895-operating-temperature

器件型号:UCC3895
主题中讨论的其他器件: UCC1895UCC2895

您好!

在数据表中、UCC3895的工作温度为0至70°C。

工作结温范围为-55°C 至125°C。 工作结温与工作结温之间的间隙为何大于其他器件? 通常、工作温度高达85°C

2.没有热关断功能。 如果环境温度高于70C、UCC3895是否会受到损坏?

3.如果结温上升到125C 以上,UCC3895是否会受到损坏?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    UCC3895是20多年前发布的旧器件、因此我不知道有谁能回答第一个问题。

    建议的 Tj 最大值为125C、因此只要结温保持在125C 以下、就不会有损坏器件的风险。

    如果结温超过125C、则存在一些电气 参数超出规格的风险、但器件不应失效、尽管器件的寿命和可靠性会降低。

    UCC3895的电气参数指定为70C Tj、UCC2895的电气参数指定为85C Tj、UCC1895的电气参数指定为125C。

    此致

    Peter