This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS610985:WEBENCH 的建议布局-可靠性如何?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918308/webench-tools-tps610985-suggested-layout-of-webench---how-reliable

器件型号:TPS610985

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

建议的 webench 布局的可靠性如何?

据我所知、将电感器和输入/输出电容器放置在非常靠近 IC 的位置非常重要。  所有这些都不是、购买建议的解决方案。 此外、L1和 IC 之间还有一条较大的覆铜线迹。 这通常不是很关键吗?

有人能解释一下 WEBENCH 的布局和行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    Webench 中的布局基于 EVM 布局、但针对不同外部组件尺寸的使用进行了优化。 例如、您可以在上面看到的电感器布线是由于能够放置越来越大的电感器而导致的。 设计中的一个较小、因此布线的布局看起来有点奇怪。

    Webench 布局正常工作、但表现出的性能可能比 EVM 布局略差。

    最好尽可能靠近 EVM 布局。