This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:SR (同步整流器) FET 电路

Guru**** 2797245 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24612, CSD18540Q5B, UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915418/ucc24612-sr-synchronous-rectifier-fet-curcuit

器件型号:UCC24612
主题中讨论的其他器件: CSD18540Q5BUCC24624

你好。

我正在开发交流/直流转换器。
我将 UCC28180DR 用于 PFC、UCC25630-3DDBR 用于 LLC、UCC24612用于次级 SR (同步整流器)控制 IC。
此外、还将次级 CSD18540Q5B 用于 SR FET。
由于发热问题、我想按如下方式三并联应用 SR FET CSD1845Q5B。
如果操作有任何问题、请告知我、您的意见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dae Hyun,

     

    感谢您关注 UCC24612 SR 控制器。

     

    在我看来、我认为您的 SR 设计应该大体上能够正常工作、但我有一些顾虑:

     

    1. MOSFET 应在每个栅极上并联一个电阻器、以抑制由于引线键合、PCB 电感和栅极电容而在 FET 之间产生的任何可能振铃。
      我建议对每个栅极串联10欧姆。 您可以在输入结处连接10kR 下拉电阻器、3个栅极电阻器连接在一起。

    2. 将“开尔文”连接到每个 FET 的源极以进行 VS 感应是一个好主意。
      我建议您对每个 FET 的漏极执行相同的操作以进行 VD 感应。

    3. 您选择的 MOSFET 是具有高栅极电容的极低电阻器件。
      其中三个并联的电阻小于1mR、具有巨大的电容。 我担心过度设计。 您提供了空载信息、但 UCC24612数据表(第24页第8.2.2.1节)中的设计指南建议选择 RDS (ON)> 50mV /(0.5*I_sec_peak)。
      与此相比、使用更低的 RDS (ON)成本更高、但不会显著提高效率、并且需要更大的功率来驱动栅极。

    4. 每个 FET 栅极电荷为41nC。 3在100kHz 时并联为123nC = 12.3mA 平均偏置电流、对于 SR 控制器为~1mA。
      未显示控制器 VCD (+)电压、但如果是10V、则10V x 13.3mA = 133mW、这主要是控制器中耗散的。 如果开关频率和/或偏置电压更高、则相应地调整损耗。 根据 SOT-23-5热特性、检查此功率级别的结温上升情况。

    5. 除非 I_sec_peak 非常高、需要三个并联的1-MR FET、否则请考虑使用较小的 FET (Rd (on)更高)和/或更少的并联 FET 来执行该任务。

    6. 我还建议考虑使用 UCC24624双 SR 控制器、该控制器针对这种 LLC 拓扑进行了专门优化。 它还具有35mV 的调节电平、而不是50mV。 请参阅有关 RDS (on)选择指南的第9.2.2.1节(第22页)。

      此致、

      Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  Ulrich

    感谢 您的详细解释。

    如果 合理 的话,我会先看看你的意见。

    此型号的容量为500W (12V/42A)、LLC FS/W 的容量约为150kHz、供您参考。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  Ulrich。

    我们将使用某种间隙焊盘来防止 SOT-23-5 (UCC24612-2)的热温度

    无论如何、请告诉我 如何 计算12.3mA。
     此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的大贤:

    在原理图中、有3个 MOSFET 并联、用于 LLC 输出的前移臂。
    这些 FET 列为 CSD18450Q5B、显示 Vgs = 10V 时的总栅极电荷= 41nC。  3个并联 FET 将使用3 x 41nC = 123nC。

    在我的回答第4点中、我为 LLC 开关频率选择了100kHz 以简化计算、因为当时实际的 Fsw 不可用。
    每个 SR 控制器必须在每个开关周期将123nC 传输到 FET 栅极、因此123nC x 100kHz = 12.3mA。

    在您的回复中、您表示 fsw = 150kHz。  实际上、UCC24612将 VG 钳位到9.5V、因此 Vgs 不是10V。
    CSD18450Q5B 数据表、图4显示了9.5V = 40nC 时的 Qg、因此每个 SR 控制 器的实际栅极充电电流= 3 x 40nC x 150kHz = 18mA。

    18mA x VCD (+)= 每个 SR 控制器的功率耗散。
    如果 VCD (+)= 12V、则可以考虑在 VCD (+)和 每个 SR 控制器的 VDD 引脚之间添加一个电阻器、以降低1~2V、并降低控制器中的功耗。 1V/18mA = 56 Ω、2V 压降= 112 Ω。  这可以将 IC 中的损耗降低36mW、并将其置于电阻器中。  电阻值越高、IC 损耗越低、但 SR FET 的 Vgs 也会越小。  因此、您可以尝试增大电阻、直到整体效率下降、然后选择最佳值。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ulrich。

    感谢 您的详细解释。

    这将对我大有帮助。

    此致。

    DH.Kim