This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194-Q1:您建议使用哪种 PWM 频率?

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913811/tps61194-q1-which-pwm-frequency-do-you-recommend

器件型号:TPS61194-Q1

大家好、

61194支持 PWM 的频率为100Hz~20kHz。 汽车显示屏中使用的建议频率是多少? 目前、客户使用200Hz、测量电源输入功率纹波较大- 350mV、如下所示。 黄色表示 VIN_12V 电压、绿色表示 PWM 信号。

在本参考设计中、建议为输入和输出端子使用陶瓷+电解电容器。 这里33uF 电解电容器的主要功能是什么? 空间受限时、是否可以将其消除或替换为陶瓷电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    61194支持 PWM 的频率为100Hz~20kHz。 汽车显示屏中使用的建议频率是多少? 目前、客户使用200Hz、测量电源输入功率纹波较大- 350mV、如下所示。 黄色表示 VIN_12V 电压、绿色表示 PWM 信号。

    如果200Hz 不产生噪声、这是正常的。

    在本参考设计中、建议为输入和输出端子使用陶瓷+电解电容器。 这里33uF 电解电容器的主要功能是什么? 空间受限时、是否可以将其消除或替换为陶瓷电容器?

    ×    满足2 μ V VIN MAX 或更高的额定电压以及该频率下的电容值(数据表中的选项卡2)、就可以使用陶瓷电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Charles、

    感谢   您的回复。


    哪个频率最常用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    如果没有噪声、您可以使用200Hz 来获得高 调光比。(PWM 频率越低、调光比越高)。

    但是、如果在低 PWM 频率下存在噪声。 您可以提高 PWM 频率、 最终值 达到实际情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       您好、 Charles、

             数据表中的选项卡2,在400KHZ 开关频率下、建议使用它2x10 (cer.)+33 (电子)。 它是否可以替换为53uF 陶瓷电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您需要考虑陶瓷电容器 随电压的降额 、考虑到陶瓷电容器的降额、我建议输出电容器的最小值至少应为33uF。 您还需要在更换电容器后验证环路稳定性。