This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:有关降压/升压模式补偿引脚设计的详细信息。

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916221/bq25703a-regarding-the-buck-boost-mode-compensation-pin-design-details

器件型号:BQ25703A

您好、先生、

感谢您的响应, 我们在任何地方都没有提到 BQ25703A IC 的降压/升压补偿引脚的 RC 网络设计,我能不能了解到与此相关的任何详细信息...

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25703A EVM 提供了一个示例 RC 补偿网络、适用于宽输入范围和不同的电池配置。 它之前已经过验证。 建议以标准 EVM 为起点。  此外、还可以通过实验进一步优化补偿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、先生、

    SIR 先生、我只想知道 RC 网络是如何使用这些指定的设计设计的、还有一件事是针对相同的 IC BQ25703A、我如何只使用它来为电池充电而不是使用系统...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可通过仿真或通过优化充电电流阶跃响应的实验来设计 RC 网络。  

    您完全可以在没有系统负载的情况下使用它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、先生、

    是否需要在没有系统负载的情况下对电路进行任何更改、更重要的是、我的适配器额定值为15V、2.4A、我的电池需要在11.1V/3.1A 充电、它可以正常工作、我将使用 esp32作为控制器...