This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7002:使用丝印板厚度0.1mm、电源焊盘几何形状

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914592/tps7a7002-with-use-stencil-thickness-of-0-1mm-power-pad-geometry

器件型号:TPS7A7002


我正在考虑 TPS7A7002 PCB 板布局。(TPS7A7002.pdf P21)

使用丝印板厚度为0.1mm、电源焊盘焊接丝印板开口为3.3mm (X)×2.6mm (Y)

另一方面、电源板几何形状为3.1mm (X)×2.4mm (Y)

这是不是意味 着焊接阻抗的一部分、在进行孔式安装时、这些焊料会合并到电源焊盘几何形状中?  

e2e.ti.com/.../TPS7A7002.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!   

    我找到了以下 应用手册 、其中建议使用基于.127mm 模版厚度的模版开孔。 其他建议、可能会发现建议模版厚度为4-5mil (0.1016-0.127mm)。

    它看起来可能是0.100mm 的边缘。 如果散热焊盘未正确焊接到电路板上、则可能会比预期的要早出现热关断。

    希望这有助于回答您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我知道0.1mm 的厚度 是微不足道的。

    但是、我想在厚度为0.1mm 的情况下使用此组件、数据表建议的电源板焊锡膏开口为3.3mm (X)×2.6mm (Y)

    在这种情况下,电源板几何形状的尺寸是多少?

    我制作了一个图表来准确地传达这个问题。 请访问 confirm.e2e.ti.com/.../padsize.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JCHK,你好 ,我回答了一个星期,但情况如何呢?

    谢谢你