This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:1V 两相45A 电源经常关断

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95372BQ5MC, TPS53647
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917060/tps53647-1v-two-phase-45a-power-supply-shuts-down-frequently

器件型号:TPS53647
主题中讨论的其他器件:CSD95372BQ5MC
我们   将 TI 的 TPS53647用作内核电压控制器、并将 CSD95372BQ5MC 用作两相降压转换器。
我们面临的问题是电源经常关断。
VOUT=1V
IOUT_max=45A、VOUT_DC+AC 纹波=3% Iout_step=50% 负载瞬态=5%
您能帮助我们查看原理图。
您能否指出电路原理图中可能导致此特定问题的任何问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajay、

    请提供 系统关断前的测试条件详细信息、例如负载瞬态、增加的负载等、 以及系统应用详细信息。

    系统关断后、PMBus GUI 中会出现什么故障? 我在其中看不到任何原理图附件。

    谢谢。

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rama:

    请查看随附的原理图。

    在正常工作条件下会发生停机。 我们在 PM 总线 GUI 中看不到任何内容。

    消耗的电流为43A。

    e2e.ti.com/.../PS_2D00_Core.pdfe2e.ti.com/.../PS_2D00_Core.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、在运行一段时间后、系统在43A 负载下关断。 在43A 下运行的时间系统是多少?并在展示情况和正常工作条件下捕获输出电压和 PWM 的示波器波形。

    请在系统关闭后和关闭之前提供 PMBus GUI 快照、 并提供 TI FAE 详细信息以支持此项目。

    谢谢。

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rama:

    关断意味着芯片发生故障、我们必须用新芯片替换芯片。

    我们以满载运行系统1小时。

     请提供有关原理图的评论。

    更换芯片后、我们将提供 GUI 快照、输出电压和 PWM 快照。

    我们没有为此项目分配 FAE。

    谢谢

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rama:

    您能不能查看原理图并提供评论,因为我们一直在松开电路板。

    谢谢

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajay、

    哪个芯片出现故障? 是控制器、功率级还是 CPU?

    如果它是控制器、请提供哪些引脚短路/开路的详细信息。

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajay、

    请更新此问题。

    谢谢。

    此致、

    Rama。