This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:有关软启动和电流限制的一些问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918114/lm5164-q1-some-questions-about-soft-start-and-current-limit

器件型号:LM5164-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5164

您好!

1 μ s LM5164的软,时间为何具有最小值和最大值?  哪些因素会导致软启动时间差?

2,没有软启动时会发生什么?没有软启动时可以显示一些波形?

3,LM5164的峰值电流限制阈值为何具有最小值和最大值?  哪些因素会导致 峰值电流限制阈值?IT 温度是多少? 以及 温度如何影响      这些参数的详细信息?

提前感谢您。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1。 任何电路在大规模生产中都有变化。 软启动时间和高侧电流限制的值将受到内部电路参数变化 和温度的影响。

    2.软启动是内部的,如果没有软件启动,当 Vo=0时基准将有一个较大的间隙,因此占空比将增加到最大值,从而使输出具有较大的过冲。

    原因软启动是内部的、我们没有波形。

    谢谢