This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:是否有任何方法来延长软启动时间?

Guru**** 2537630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918103/tps54302-is-there-any-way-to-extend-soft-start-time

器件型号:TPS54302

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 TPS54302用于他们的新产品、因为 器件输入电压高且价格非常合理。

 它们使用 TPS54302 作为无刷电机电源、并 将 TPS54302输出端直接连接到电机。

 因此、 当 TPS54302输出上电时、电机开始转动。

 但 它们需要20~30ms 的软启动时间来避免电机浪涌电流。 但 TPS54302软启动时间为 5ms。

 是否有任何方法来延长软启动时间?    

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    TPS54302的软启动是集成的、无法调节。

    如何添加 NTC 热敏电阻来限制浪涌电流? 您也可以添加分立式 MOSFET、甚至是用于压摆率控制的负载开关 IC。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Bruce、您好!

     非常感谢您的快速回复。

     我明白了。 我将尝试要求他们使用负载开关 IC。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。