This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563209:空载时具有高功耗

Guru**** 2519220 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563209, TPS563201, TPS563200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918101/tps563209-high-power-consumption-at-no-load

器件型号:TPS563209
主题中讨论的其他器件: TPS563201TPS563200

尊敬的专家:

我的客户正在使用 TPS563209DDCR、8.7V 输入电压和5V 输出电压。 然而、它们发现在空载(仍然为5V 输出)时、它们的功耗太高、为8.7V*13.4mA。  

我检查了 TPS563209、它似乎不支持轻负载时的高效率。 我们是否有在空载时支持高效率的引脚对引脚器件? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqi、

    TPS563209是 FCCM 版本、您可以使用 TPS563200或 TPS563201、这是一种生态模式版本。