This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:BQ24715 DPM

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916386/bq24715-bq24715-dpm

器件型号:BQ24715
主题中讨论的其他器件:BQ25700

您好!

BQ24715 IDPM 功能与 BQ25700 DPM 功能不同、对吧?

如果使用12V/1.5A 适配器、将 BQ25700输入电流限制设置为>1.5A、如果输入电流高于1.5A、BQ25700可以调节充电电流、使输入电压保持高于 VDPM、

但是、如果使用 12V/1.5A 适配器、将 BQ25715输入电流限制设置为>1.5A、如果输入电流高于1.5A、BQ25715似乎强制停止充电、这是否正常?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    如果您通过将 IDPM_EN 设置为0来禁用 IDPM、那么使用同一适配器是否停止充电? 请在连接适配器之前和之后向我发送充电选项寄存器的值。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    我为两个 EVM 使用了相同的适配器。 此图是 BQ24715寄存器设置。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    我假设该寄存器快照在连接适配器之前、因为器件处于低功耗模式(仅电池)。 在连接适配器后、您是否还可以提供寄存器位? 我想看看其中是否有任何位发生变化。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    首次连接适配器时、请参阅以下寄存器设置。 连接适配器后、我按照 EVM 指南将0x12设置为8156、0x15设置为8400mV、0x14设置为2048mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    这是非常不寻常的。 即使在连接适配器后、您也会保持低功耗模式。 如果您将 REG0x12[15]设置为0、器件是否开始充电?

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是的、您看到的行为是预期行为。 我在 BQ24715 EVM 上确认了这一点。

    BQ24715仅具有 IINDPM、而不是 VINDPM。 由于没有 VINDPM、BQ24715不能减少充电电流来将适配器电压保持在一个指定的水平之上。 因此、如果超过适配器的电流限制、则适配器电压将崩溃。

    下面的波形演示了这一点。 我使用了一个电流限制为0.5A 的20V 适配器。 当我将充电电流增加得太高时、适配器的电流限值会超过0.5A、VBUS 开始崩溃。 当 ACDET 降至2.4V 以下时、BQ24715认为适配器已拔下、器件停止充电。

    这里是另一个波形、显示了相同的测试、但使用的是24V 适配器。 您可以清楚地看到、当 ACDET 降至2.4V 以下时、充电停止

    为了防止适配器崩溃,配置 BQ24715的正确方法是将 InputCurrent()寄存器设置为低于适配器实际电流限制的值。 这样、如果 IINDPM 被启用(ChargeOption ()位[1])、那么 BQ24715将限制充电电流、从而不超过适配器的电流限制。

    例如,在下面的波形中,我将 InputCurrent()寄存器设置为384mA。 即使我继续增加 ChargeCurrent()寄存器设置,输入电流也被钳位,因此适配器永远不会崩溃并导致充电停止。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白了、我们可以选择其他具有 VINDPM 功能 的充电器 IC 来解决此问题。

    谢谢!

    Jeff