This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610986:TPS610986无法启动

Guru**** 2583785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916059/tps610986-tps610986-unable-to-boot

器件型号:TPS610986

大家好、我正在设计一款具有超低功耗要求的电池供电设备。 TPS610986DSER 升压用于通过2节碱性电池或锂 AA 电池生成3.3V 数字电源、即总输入电压范围包括2.4-3.6V。 在正常运行中、大约100uA 的电流从电池驱动、然而、存在一个电流消耗暂时较大的模式、大约为40mA。 TPS610986DSER 中的开关未使用、模拟3V 电源由升压后的另一个独立 LDO 设置生成。 我的问题是、在较低的电池电压下、TPS610986DSER 将无法正常启动、从而在输出电压小于1V 的情况下驱动数百 mA 的电池电流。 电池极点和 TPS610986DSER 输入之间的任何非大电阻(例如 PTC 保险丝或肖特基二极管)似乎都会导致开关时的压降、从而导致无法达到升压输入电压以正确启动。 当一个 mA 表被插入电池电路时、这个问题也总是出现(mA 表在其内部电路中也配备了一个保险丝)。

我想知道这个问题是否为您所知、您会建议什么解决方案。 特别致命的是、此类器件可能会在不通知用户的情况下从电池消耗300mA 电流-不存在到 uC 的电源、没有电源正常状态标志等 一个可以使用多年的设备将在几个小时内变得无用!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduard:

    请问您的系统的负载条件是什么? 您能否在启动期间捕获波形? 包括输入电压、输出电压、软件。

    TPS61098x 具有超低 IQ、可在低输入电压下启动。 但在启动期间、它可能会消耗大得多的电流为输出电容器充电、并且无法处理重负载。 如果输入电缆中存在高阻抗、则会导致压降、这可能会阻止启动过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduard:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!