This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61085:数据表上的应用电路

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917811/tps61085-application-circuit-on-data-sheet

器件型号:TPS61085

尊敬的所有人:

感谢你的答复。

我想问一下数据表的应用电路。

TPS61085数据表介绍了以下应用电路、并说明 Iout 的流速可高达600mA。

但是、当使用 TPS61085中描述的 Iout (max)公式计算上述应用电路的 Iout (max)时、其值为0.467A。
(假设效率为100%、则计算得出)

这是否可以、因为数据表上的应用电路错误?

*顺便说一下,计算条件如下。
VIN=3.3V
Vout = 12V
η= 1

此外、Duty 和 ΔIL 如下。
占空比= 0.725
ΔIL =0.60417

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    应用电路基于典型电流限制、而不是最小电流限制。

    该计算基于最小电流限制、因此比典型应用电路更保守。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当 Vin=3.3V、Vo=12V 时、TPS61085的最大输出能力约为0.45A、无法输出0.6A。

    您的应用是什么? 请您与我们分享您的 Vin、Vo、IO 吗?