This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:添加缓冲电路的信息。

Guru**** 2514365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917807/tps61021a-information-for-adding-snubber-circuit

器件型号:TPS61021A

您好!

我的客户希望在 TPS61021A 电路中添加缓冲器电路。 我有两个问题:

  • SW 关断时、SW 引脚的寄生电容是多少?
  • 尽管未安装在 TPS61021A EVM 上、但原理图显示了一个1欧姆电阻器和一个1000pF 电容器。 您能告诉我这些值的估算方法吗?

请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motoyasu、

    请查看这篇简短的技术文章:

    IC 内部的寄生电容通常比电路板上的寄生电容小得多、因此我将从您的电路板获取该值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brigitte。

    Hattori、您好!

    我很好奇、您为什么要为如此低的输出电压添加 RC 缓冲器?