This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24735:学习模式有什么作用?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917329/bq24735-what-does-learn-mode-do

器件型号:BQ24735

您好!

我找不到任何有关在 BQ24735上运行 learn 函数的结果是什么以及运行该函数需要多长时间的信息?

它是否可用于快速测试已连接电池的 mAh 电量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Westlund、

      有关详细信息、请参阅 BQ24735数据表第21页的第9.5.2节"电池学习周期"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我阅读了该部分、但它没有给我提供所需的时间、如果我从电池中获取 mAh 的值、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Westlund、

    充电器没有固定的时序来退出学习周期。 主机可以设置 ChargeOption()位[6] = 0以立即退出学习模式。  当电池电压低于 由 ChargeOption()位[12:11]设置的电池电量耗尽阈值时、充电器自动退出学习周期。