This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:TPS61099

Guru**** 2384590 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915701/tps61099-tps61099

器件型号:TPS61099

您好!

我使用 TPS61099将锂离子 SOCL2电池的最小3.4V (VCC)电源升压至4.3V/15mA、为了最大限度延长电池寿命并降低 VCC 的纹波电压、我希望输入和输出纹波电压尽可能小。

从 TPS61099的 DS 中可以看到、2.2uH 电感器是固定的、可提供更好的稳定性能、因此我不能使用更大的电感器来实现这一点、就像 WEBENCH 提供的那样、只需再增加一个大容量电容器。

1%输出纹波电压、是否只需再添加一个具有低 ESR 的150uF 大容量电容器即可实现?

我的电流设计具有大约1.2mA 的输入纹波电流和大约2%~ 2.5%* 4.3V 的输出纹波电压。

或者、可以采取任何其他良好做法来获得更小的输入纹波电压/电流、从而延长电池寿命。

谢谢。

此致、

马大伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dawei:

    请问您为什么需要1%的输出电压纹波? 这对于开关电源至关重要。 我认为添加滤波器或低 Iq LDO 是一种好方法。 (如果您确实需要如此低的纹波。)  

    TPS61099具有低静态电流、低最小输入电压和轻负载下的高效率、因此适用于延长电池寿命。 TI 还拥有低 Iq LDO 器件。 对于此类负载条件、您可以进一步降低输入电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    您能否告诉我如何降低输入电源纹波电流、或者 TPS61099在输入电源纹波电流方面可以达到怎样的最佳性能? 只需再添加一个150uF 大容量电容器? 静态电流和输入纹波电流对于延长电池寿命至关重要、尤其是在电池后直接添加开关稳压器时。 DS 中的信息有限、DS 建议的电感器值固定、因此没有其他方法可降低输入纹波电流。

    下图显示了电路。

    此致、

    马大伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dawei:

    很抱歉我看不到图片、您可以再次上传吗?

    π 减少输入电流纹波、输入滤波器可以提供一些帮助、例如 Δ Σ 滤波器。 但我不确定实现1.2mA 的确切值。

    如果需要、我可以在成功接收原理图后、在下周进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minqiu、

    再次插入文件、如果您没有再次获取、请保留您的电子邮件地址。

    e2e.ti.com/.../7215.tps61099.docx

    此致、

    马大伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dawei:

    现在可以了。 但很抱歉、今天的整个日程都安排好了。 请允许我明天检查您的帖子。 感谢您的善意理解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dawei:

    恐怕您无法通过万用表测量电流纹波。 TPS61099具有针对此类轻负载的突发模式。 该器件将切换多个脉冲并斜升 Vout、然后将休眠一段时间。 它会使输入电流不那么平滑。 输入电流的纹波比在万用表中观察到的纹波大得多。 (由于万用表内部有一些滤波器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dawei:

    如果您手头没有电流探头、则可以在输入电缆中串联电阻。 然后、您可以测试其压降以估算电流。

    添加一个与输入侧串联的小电感可能有助于减少纹波。