This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:未使用机械开关进入运输模式

Guru**** 2517720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917970/bq25155-not-using-mechanical-switch-to-enter-ship-mode

器件型号:BQ25155

我们不使用机械开关进入/退出运输模式。 我们是否可以将 MR_N 保持断开状态或对地短路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您仅打算通过 VIN 插件退出运输模式、则可以将引脚保持未连接状态。 仅插入电池后、器件会自动进入运输模式。

    如果将引脚接地短路、器件将永远无法进入运输模式、并且将始终通过上拉电阻器泄漏电池电流、从/MR 到 BAT。