主题中讨论的其他器件:BQ25570
我将 fly 的额定值设置为650mV、1mA。
在驱动 BQ25570evm 电路板时、
VSTOR 有效充电约为4.2V、保持 CS 模式。
VOUT 输出还正常显示1.8V 输出。
但是、当我连接超级电容器时、我想为 VOUT 充电、
超级电容器未充电、
PS 额定值更改为 CC 模式、电压降至一半。
我想知道这种情况现在发生的原因、我想知道如何解决。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我将 fly 的额定值设置为650mV、1mA。
在驱动 BQ25570evm 电路板时、
VSTOR 有效充电约为4.2V、保持 CS 模式。
VOUT 输出还正常显示1.8V 输出。
但是、当我连接超级电容器时、我想为 VOUT 充电、
超级电容器未充电、
PS 额定值更改为 CC 模式、电压降至一半。
我想知道这种情况现在发生的原因、我想知道如何解决。
Sanghyun、
我找到了 EVM! 如下图所示、我将两个10F 串联连接到 VOUT、然后连接到 Keithley 源表电流、电流限制为1mA 和0.650mV、MPP=80%。 正如下面的两个 DMM 读数所示(相隔2秒)、电容器正在充电、但速度非常慢。 与任何直流/直流转换器一样、输入功率乘以效率必须大于输出功率。 如果超级电容器是理想的、没有直流泄漏电流、它会快速充电、但它具有降压转换器必须提供的直流泄漏电流。 如示波器图所示、降压转换器仅短暂导通、向电容器发送一些电流脉冲、直到 VSTOR 电容器放电至降压转换器输入 UVLO。 然后重复该循环。 如果您将 VOUT_EN 连接到 VBAT_OK 并将 VBAT_OK 设置为更高值、则降压转换器将有更多的时间保持开启状态并发送更多脉冲。 我将隔夜离开我的设置、以查看我的输入功率足以克服直流泄漏电流。
此致、
Jeff