This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:电池监控器电流

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917872/bq25895-battery-monitor-current

器件型号:BQ25895

您好、支持团队

我的客户询问我们的电池监控器电流消耗是多少。 在 IQ 部分、我们只提到电池监控器禁用的电流。 电池监控器消耗的电量是多少? 此外、如果我处于连续转换模式、电流系统配置会是什么样的? 即、绘制 xyuA 表示 abmsec、然后绘制 cduA 表示周期的余数。

谢谢

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    根据基准测试、电池监控器消耗的 IQ 可能 会达到 ~80mA、但在1秒连续转换模式下、脉冲持续时间仅为~4.4ms。 对于剩余的周期、IQ 与禁用电池监控器时的值类似。  请注意、这仅来自一组狭窄的实验测试、因此 您的测量 可能有所不同。

    谢谢、

    宁。