This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:启动问题

Guru**** 2531300 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917624/tlv61046a-startup-issue

器件型号:TLV61046A

客户遇到 TLV61046A 问题。  FB 连接到 VIN 时、电路就在数据表中。  我假设这可能与 如何在启动期间提高 TLV61046A 的负载能力 应用手册中详述的启动限制相关。  电流为10mA 时、负载为12V。  我认为启动瞬态电流可能是问题所在。 我已要求客户进行调查。

你怎么看?

此致、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您发帖。  我通知我们的专家,他目前正在休假,下周将回来。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的更新。  事实证明、客户可能是通过一个先睹为快的电路来吹走这些器件。

    他们提出的一个问题是、使用100uH 电感器会产生什么影响?  我查看了电感器电流、在4.7uH 条件下、电流尖峰达到150或100mA。  我有一个低电流(30mA 应用)。

    我的 µH 是 TLV61046A µH 2.2 μ H 至22 μ H 的电感值。 因此、我可能会关注稳定性。

    我尝试在 Webench 中模拟100uH 电感器,但我不确定该模型是否有效,因为它抱怨我超出了限制。

    你怎么看?

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    请等待几天让贾斯珀来回答您的问题。  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您的是正确的。 请首先将电感器减小到10uH、以检查问题是否可以解决