This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2002C:BQ2002CSn cc 输出不能与 LED 模式匹配

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914263/bq2002c-bq2002csn-cc-output-can-not-match-led-mode

器件型号:BQ2002C

。 LED 能够根据电池电压更改模式,但 引脚 CC (充电控制输出)的输出波与 LED 模式不匹配。 快速模式和涓流模式是相同的。下图是输出波(快速和涓流)。 请尽快回复。 这是紧急情况!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    您能否提供原理图?  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    对此进行了任何更新?  

    ON LED 引脚行为:

    当 LED 引脚变为低电平时、唯一指示正在进行快速充电。 在充电挂起状态下、LED 引脚被驱动为低电平500ms、然后驱动为高阻态500ms。 在所有其他条件下、LED 引脚被驱动至高阻态。  

    最棒的