This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:充电温度范围

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917373/bq24171-charging-temperature-range

器件型号:BQ24171

大家好、

我们使用 bq24171RGYR 锂离子电池充电器、并进行一些更改、以确保我们在电池的额定温度条件下进行充电/放电。 我们需要调整最高温度设置。 我发现该设计的最高温度(如 bq24171RGYR 数据表中的图17中定义的 T5)设置为60 C。这可以通过调整 TS 电阻器网络中的值来轻松更改。  

此时、我们没有方法可以在电池组超出电池规定的-20至55 C 范围时禁用电池组放电。 有关这一点的一些问题:

  1. 这是一个大问题吗? 消费类产品通常采用电路来保护锂离子电池组免受违反此规范的影响吗?
  2. 我们是否建议使用电路来实现此放电欠温/过热保护?

谢谢!

车架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    车架、

    您不必使用9.3.18中所述的电阻器网络和 JEITA 设置。 您可以使用公式9和10、103AT 热敏电阻表和数据表来计算所需 T1和 T5的 RT1和 RT2值。

    我进行了一些数学运算、基于 R_NTC、T1 = 67.77k Ω@ -20C 和 R_NTC、T5 = 3.536k Ω@ 55C、VT1 = 70.8%、典型值和 VT5 = 48.10%、典型值。 结果是 RT2 ~= 6.618k Ω、RT1 ~= 2.487k Ω。

    显然、这些不是实际的1%电阻器值、但您应该能够足够接近。

    是否重要取决于您的应用和最终用户。 此便携式设备是否会超出范围、尤其是在极端温度下? 在我看来、功能是存在的、所以我可以利用它。  

    我希望这对您有所帮助、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    谢谢、此信息非常有用。 是否有办法为充电和放电级别设置不同的温度级别? 我们的电池额定值如下:

    充电             0至45°C         

    放电        -20至55 C       

    由于充电和放电的温度范围不同、我们需要设置两个不同的阈值。 您建议的网络将用于设置充电温度范围。 但是、是否有任何方法可以设置第二阈值以设置温度范围、从而防止电池在<-20°C 或>55°C 的温度下放电?

    感谢您的帮助、


    车架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    车架、

    如果您的系统需要电源、无论 Q3上的体二极管是什么、电池都会为系统供电。

    对于放电温度范围、您可以在管理上控制该要求、而不是使用工程控制。 例如、该终端设备只能在有限的温度范围内运行。

    我们可以通过 JEITA 特性由充电器控制充电。  您的充电阈值与之前所述的阈值不同。 因此、我再次计算了您的电阻值:

    RT2 ~= 15.00k Ω

    RT1 ~= 3.99k Ω

    谢谢、

    Ricardo