This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19538Q2:汽车 NMOS 的裸片可用性

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19538Q2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917889/csd19538q2-die-availability-for-automotive-nmos

器件型号:CSD19538Q2

我目前正在寻找具有以下特性的汽车级 NMOS。

  • 600 V 的 VDS
  • 最小漏极电流 ID:50mA
  • 提供芯片内
  • 工作温度:125摄氏度

我浏览过目录、找不到有关零件是否为"裸片"类型的信息。

我还观察到、这些 NMOS 的最大 VDS 约为100V。  

建议使用哪些器件来满足尽可能多的这些要求? 我看到 了 CSD19538Q2、但没有关于裸片可用性的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    感谢您的查询。 遗憾的是、TI 不生产任何600V MOSFET。 正确、我们的最大 VDS 器件限制为100V。 此外、我们不提供裸片形式的任何 MOSFET 产品。