This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24620:在负载下为电池充电

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24620, TPS62175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917507/bq24620-battery-charging-under-load

器件型号:bq24620
主题中讨论的其他器件: TPS62175

在我们的应用中、我们的电池始终为一些电路供电、有时会由外部电源充电。 我们想使用 bq24620为这种常开电池充电(附带问题-此应用是否有更好的器件?)。

我们看到 bq24620通常根据 STAT 引脚指示"充电暂停、计时器故障、ACOV、电池不存在闪烁(0.5Hz)"。 断开并重新应用外部电源(12V)将清除此错误并开始充电。 VFB 引脚上的电压大约为1.4V-1.5V、这应该完全在"快速充电"速率的限制范围内。

对于更多的上下文、"始终开启"电路具有"运行"模式和"关断"模式。 运行模式消耗的电流约为100mA @ 9V、而关断模式消耗的电流约为100uA @ 9V。 我们无法在运行模式下充电、仅在关断模式下充电、并且仅在进入关断模式后断开并重新应用外部12V 电源后充电。 我们希望在运行模式或关断模式下充电、只要施加外部12V 电压即可。

我的问题是、连接到电池的负载电路的"常开"性质是否会影响充电? 我们是否应该在充电时从电池上断开负载? 还有其他有关此行为的线索吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

      问得好。 为了澄清这一点、似乎您正在寻找始终为系统供电的方法、无论您是否有适配器(在这种情况下、在连接适配器时、电池应与提供 SYS 一起充电)、或者您是否只有电池、在这种情况下、电池应 直接提供 SYS。

    概括地说、这描述了我们器件的 PowerPath 功能。 有几种不同的 PowerPath 实现方式、请告诉我:

    • 所需的输入电压
    • 所需的充电调节电压和电池化学成分
    • 所需的充电、预充电和终止电流
    • SYS 是否应被调节、如果是、那么将达到什么电压?
    • 需要通信接口(I2C/SMBus)还是需要独立充电器?

    充电时、您无需断开负载、因为 IC 将自行处理这些转换、并且具有从适配器或电池为 SYS 供电的干净转换。 请告诉我上面的系统详细信息、如果我认为 BQ24620不适合您的应用、我会推荐其他器件。

    当提及 SYS 时、这将指您的"常开"电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kedar、您好、感谢您的回复。

    是的、您对 PowerPath 的说明是准确的。

    我仍然不知道为什么我们经常会遇到错误(STAT 闪烁)引脚、并且有时不充电。 以下是事件的顺序:

    1. 插入电池- SYS 由 BAT 供电(大约100mA @ 9V)
    2. 进入关断模式- SYS 仍由 BAT 供电(大约100uA @ 9V)
    3. 插入适配器-电池充电开始
    4. 退出关断模式- SYS 由适配器供电(大约80mA @ 12V)-请注意、电池充电已停止、我们在 STAT 上闪烁? 为什么?
    5. 进入关断模式- SYS 由适配器供电(大约80uA @ 12V)-请注意、电池充电仍然停止、STAT 上仍然闪烁? 为什么?
    6. 拔下并重新插入适配器(bq24620的 POR 事件)-电池充电恢复

    回答以下具体问题:

    • 所需的输入电压
      • 适配器上6V 至16V、BAT 上6V 至12V
    • 所需的充电调节电压和电池化学成分
      • 10.8V、3S LiFePo4
    • 所需的充电、预充电和终止电流
      • 充电:220mA、预充电:125mA 正常、终止:22mA
    • SYS 是否应被调节、如果是、那么将达到什么电压?
      • SYS 会馈送到 TPS62175中、该器件会将电压调节至3.3V (这似乎是一个合适的选择、但会有其他建议)
    • 需要通信接口(I2C/SMBus)还是需要独立充电器?
      • 无需通信

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

      将适配器和电池连接到系统后、测得的 VCC 电压和测得的 SRN 电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    以下所有测量均在连接适配器和电池的情况下进行:

    VCC:11.5V

    SRN:9.0v

    STAT:闪烁

    PG:低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    我们发现问题与 TS (热敏电阻输入)测量有关。 我们使用运算放大器缓冲热敏电阻原始输入、缓冲电路影响原始值。 修复缓冲电路后、bq24620充电按预期工作。

    感谢 Kedar 的回复、并向我们确认电池为负载供电时的充电正常。 如果有人建议使用比 bq24620更好的充电 IC、我们仍不胜感激。 目前我们的主要问题已经解决!

    -Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

      在低充电电流< 500mA 的情况下、建议使用线性充电器而非开关充电器、但通常这些器件专为低电池节数而设计(请注意、线性充电器也可实现 PowerPath、这在未来设计中是需要牢记的)。 发现您需要3S LiFePO4后、该充电器将非常适合您。

    很高兴您能够解决有关 TS 引脚的问题。 一旦我们看到故障指示、下一步是逐步了解不同的故障条件。