This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3429:如何设置补偿电容值

Guru**** 2522080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917792/lm3429-how-to-set-up-the-compensation-capacitance-value

器件型号:LM3429

你好

将 LM3429用于汽车照明。 有问题。  当补偿电容为220nf 时、频率将发生抖动。 当电容为47nF 时、频率将随输入电压的变化而轻微降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在数据表的第8.2节中、我们提供了所有公式和详细示例、可帮助您完成此操作。  请按照这些示例帮助您进行设计。

    谢谢 Tuan