我已修改电路以使用 UCC28056。 当我施加120VAC 信号时、输出确实会升压、达到大约340V (设置为390V)、但几乎不能通电。 如果我消耗恒定的5W 负载、则输出在280V 至340V 之间反弹。 10W 使其降至100V、就在这里。
通过观察示波器上的 ZDC 波形、可以看出波形过高。 我实际上是默认值、尝试在对电路进行调优之前使其运行。 10Mohm、10pF 并联从 FET 漏极到 ZDC、然后26.1KOhm 和3.9nF 并联从 ZDC 到 FET 源极/电流感应电阻。 超过500mV 的电压似乎会导致器件进入 OC #1故障、超过750mV 将导致器件进入 OC #2故障。 我认为我遇到 OC #2故障。 我看到 ZDC 信号为700mV 至800mV。 它还遵循60Hz 的半波正弦形状、这使得它上升了大约600mV。 使用默认电路、我不希望对其进行调试、而且在没有 SPICE 等真实仿真环境的情况下、我将探测实际电路板、以了解正在发生的情况、这会使这一过程变得乏味。
发生了什么情况、这是正确的下降路径、是否尝试更正此 ZDC 波形?