This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQEVSW:BQ33100密封故障

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916278/bqevsw-problem-unsealing-bq33100

器件型号:BQEVSW
主题中讨论的其他器件:BQ33100

大家好、我最近问过有关访问 BQ33100上的数据闪存的问题

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/912161/3385250#3385250

现在、我可以调整数据闪存屏幕上的数据、但我无法在专业屏幕上使用命令。

我收到一条错误消息 VB_T2H_NACK。 我想这是因为器件是密封的。

  

为了解开器件的密封、我读取了 SMB 命令00x60 (unsealkey)返回的十六进制值。 当时是14 04 72 36

然后、我将密钥与 SMB 命令00x00 (制造商访问)反向写入。 我写的是04 14 36 72

即使执行这些步骤后、我仍然收到 VB_T2H_NACK 消息、该消息表明我在 SBS 选项卡上的2字写入命令中再次尝试了相同的值、但我仍然无法获得制造商访问权限。

请尽快查看此问题、谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gijoo、

    请检查操作状态 SS 位。 测量仪表可能已未密封。 如果在密封件已经未密封时尝试解封、可能会导致 NACK。

    8.5.2.2.12.4操作状态(0x54)

    SS 位= 0、则数据闪存写入也将在"数据闪存"选项卡中工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    SBS 选项卡上的 SS 标志标记为绿色。 它是1还是0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色为0。 监测计现在已解除密封。 向未密封的电池组发送解封命令将导致 NACK。

    在此状态下、您应该能够读取数据闪存。 您能确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以访问数据闪存并调整值、但我无法执行 SBS 命令。 当我执行 SBS 命令时、它会打印 NACK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gijoo、

    请提供您遇到问题的特定 SBS 命令。 如果您可以附加屏幕截图、这将有所帮助。

    读取命令0x0D 的字应返回小于或等于100的数字。 请尝试一下。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SBS 命令01、02、03、04 (分别显示设备类型、固件版本、硬件版本、DF 校验和)不起作用。

    最重要的是、命令00x23 "学习"不起作用、这是我的实现中的关键功能。  

    这是错误状态的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您可能发送的命令不正确。

    下面介绍如何读取 DeviceType (0x0001)。

    WriteWord、Cmd=0、Word=0x0001。 然后、使用 Cmd=0的 ReadWord 获取结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生,我对指挥的步骤感到误解。

    但是、除了以十六进制表示结果外、该命令是否不应显示任何其他消息?

    如中的0x0023 LEARN 所示、没有任何消息或十六进制结果、我不确定学习是否进展正常。

    再次感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gijoo、

    根据数据表表表表40。 MACCommandSummaryTable、似乎没有命令0x0023的任何返回。

    请参阅数据表以了解学习指标

    一些参考文献

    8.5.2.2.12.4.

    8.5.3.4.6

    此致