This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有这样的 PMIC、其中双输入和双输出以及每个输出都可以从输入中进行选择?

Guru**** 2768825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917666/is-there-such-pmic-where-dual-input-and-dual-output-and-each-output-can-select-from-the-input

主题中讨论的其他器件:TPS650861

你好

TI 在 PMIC 上拥有的类别数量之多让我感到不知所措、我需要花一些时间来检查每个 IC、我所寻找的可能不存在。

我正在寻找一个 PMIC 、它具有两个电源输入、同时具有两个通道输出。 每个输出通道应能够设置为任一电源输入。 电源多路复用器 IC 可能是最近的 IC、但实际上我不希望它切换。 例如、如果输出 A 设置为输入 A 并且输入 A 断开连接、则不会切换到输入 B

现在、规格有点灵活、但我的目标是最大24V 输入、至少为2A

是否有有关 PMIC 或 PMIC 配置的建议?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drake、

    我只是想澄清一下您在器件中需要什么。 您是否需要器件具有与输出电压相同的输入电压?

    考虑到您需要电源开关、TPS650861 Etna 等产品具有电源开关功能、而不是严格降压转换器。

    此致、

    Garret Webb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret

    是的、进入的电压也是输出端的电压。

    不幸的是、您推荐的不是我想要的。 我实际上不需要调节电压。

    我创建了一个真值表、希望能帮助更好地理解我所寻找的内容

    选择 A        选择 B       输出 A      输出 B

    0                         1                        Vinput1            Vinput2

    0                         0                        Vinput1            Vinput1

    1                         1                        Vinput2            Vinput2

    1                         0                        Vinput2            Vinput1

    其中 Select (0)=输出输入1的电压、Select (1)=输出输入2的电压

    我查看了电源多路复用器(我认为它是最接近的)、只需使用其中两个、但最高额定电压1是22伏、短接2伏。