This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2514:Apple 的电气特征不正确

Guru**** 2375060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2514
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915568/tps2514-the-electrical-signature-is-incorrect-with-apple

器件型号:TPS2514

 我使用 TPS2514作为公司电源上的 USB 端口控制器、能够在5V 时提供超过2.2安培的电流。 连接三星设备时、会显示正确的电气特征、但使用 Apple iPad 时、D+和 D-线路上的电压保持在0.9V 左右、平板电脑不会以正确的电流充电。 第一张照片是 Apple 充电器特征图、D+和 D-上的 TSP2514为2.73和2V、第二张照片是连接了 Apple 设备且 D+和 D-上的充电器输出0.88/0.89V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    您是否能够使用示波器在一段时间内测量 VBUS、DP 和 DM 的电压? 这将是有关此特定案例的良好信息。 如果可能、可以共享通过和失败案例。

    此外、TPS2514是否是唯一连接到系统上的 DP/DM 线性器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:  

    我用示波器进行了一次捕获、第一个是连接了 Samsung S7、两条线路上的0.75V 信号正确、在屏幕中分辨率为0、25V/DIV、实际上3个垂直阶跃为0、75V。 第二个图像是、当我断开 Samsung 和连接 iPad 时、两条线路上的电压在两条线路上都稳定从0、75到1 V。 CH1为 DP、CH2为 DM 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在原理图中、DP/DM 线路上是否连接了任何其他可能干扰充电通告的元件? 如果您查看 iPad 的示波器捕获、您可以看到、在断开/连接后、TPS2514首先在两条 DP/DM 线路上通告~2.3V、然后针对每个连接转换到仅1V。  

    iPad 是否无法使用 TPS2514充电?