This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28180:UCC28180工作问题

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913859/webench-tools-ucc28180-ucc28180-working-issue

器件型号:UCC28180

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好、先生、

我设计了额定功率为1kW 的 PFC 转换器。 我使用 UCC28180芯片通过230 VAC 电源生成400伏电压。

用于 LLC 转换器的400V PFC 输出和 LLC 转换器的输出用于为电池充电。

在峰值输出负载下、我的输入电流波形(橙色)失真、如下图所示。  

它在峰值功率以下工作正常。

请说明原因是什么。

  

此致、

Bharat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bharat、

    查看我们的 webench 文件、即您的设计原理图将会有所帮助。

    当您将线路电压降低到100Vac 或90Vac 时、是否会发生相同的失真? 您的开关频率是多少?

    在相同的示波器屏幕截图中查看 VSENSE、VCOMP、Vout 和升压电感器电流将非常有用。 我们需要查看这些波形@100V 交流和@230V 交流、以查看失真的差异。  

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bharat、

    由于您尚未回复、我假设您能够解决问题。 因此、我现在将继续关闭此主题。

    此致、

    区域