This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28086:是否可以进行设计? (12V 输入、300V 输出、500mA)

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917193/ucc28086-is-it-possible-design-input-12v-output-300v-500ma

器件型号:UCC28086
Thread 中讨论的其他器件:TL431

尊敬的 TI 专家:

客户要求以下规格的解决方案。

输入:12V

输出:300V、500mA

我在 TI 参考设计中找不到解决方案。 我使用了 TI webench。

e2e.ti.com/.../UCC28086D_5F00_300V_5F00_500mA.pdf

请检查随附的文件。  是否可以进行设计?

谢谢、

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Downey

    UCC28086 是一款合理的控制器选择、但 Webench 设计由于以下几个原因而无法正常工作:

    300V 输出中心抽头要求整流器的反向电压额定值大于600V。

    TL431输出误差放大器将被300V 输出电压破坏。

    解决方案是使用推挽式初级电路- Webench 对该部件是正确的。 次级应是具有全桥整流器次级的单绕组。 这将使二极管上的电压应力减半。 与次级侧额外的 VF 压降相关的损耗不会很大。

    在次级上使用 TL431作为误差放大器、但您需要单独的直流电压来提供其阴极电流。 这可以从变压器上单独的低功耗次级绕组中导出。

    此致

    Colin