This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843A:UC3843A

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3843A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911816/uc3843a-uc3843a

器件型号:UC3843A

你好

我使用 UC3843A 设计了一个 MOSFET 驱动器。 在引脚4处具有100kHz 的斜坡噪声、但在输出引脚6处没有噪声、您能提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Vcc 上9V 的导通阈值。 我想不到输出端没有栅极脉冲的任何其他原因。 VREF 引脚是否达到5V? IC 可能会损坏。

    查看原理图会有所帮助、哪些 Rt 和 CT 值已将您的频率设置为100kHz?

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    VCC 为12V、VREF 为4.95V。 IC 可能在启动时损坏吗? RT 为1k5和 CT 6n4、我向您发送原理图。

    此致

    Luise2e.ti.com/.../400V-Boost-Converter.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    请确保您的原理图与 UC3843A 数据表中的典型应用示例相匹配。 例如、缺少 CVref、100uF 的 CVDD 电容非常大:最好使用更小的电容、理想情况下、它应该是 主开关 FET 的栅极电容的10倍。 我强烈建议将您的原理图与数据表第8节下的"典型应用"进行比较。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    由于我没有听到您的反馈、我假设您能够解决该问题。 我现在将继续关闭此主题。

    此致、

    区域