This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62363:TPS62363未调节电压。

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62363

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917625/tps62363-tps62363-not-regulating-voltage

器件型号:TPS62363

你(们)好

我创建了一个板、其中 TPS62363用作主电源稳压器。 我目前正在通过测试电压源来启动 PCB。 我可以通过 I2C 访问 TPS62363、但不受任何限制
写入寄存器的值我得到3.9-4.7V 的输出电压范围(我有一个5V 电源轨)。 我看到输出上有一些轻微的纹波、我可以通过 EN 信号启用电压、因此我觉得基本功能就在这里。 我将感测引线连接在 一个轨道上(电源通过电源平面路由)、使其达到在主负载上测量的电压。

您是否有任何想法、如何查看我的配置有什么问题?

感谢你的帮助。

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您能否发送原理图并同时阐明您的应用规格:VIN =?、Vout = 5V、Iout =?。

    您能否进一步说明您看到的输出问题。 VOUT 是在3.9V 至4.7V 之间持续变化、还是在每次启动时具有不同的输出电压、但它可以很好地调节它?

    此致、

    Davor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davor、

    我可以同时解决这个问题。 但为了澄清类似问题、我在输入端有5V 电压、怀疑输出端有1.2V 电压(这是默认值)。
    此时、我将以1kOhm 的人工负载运行器件、因此基本上为空载。

    我看到的是、根据负载的不同、我的输出在3.9V 至4.7V 之间调节。 负载为1k Ω 时、我看到的电压为4.7V。

    我错误地将100pF 电容放置在输出端(而不是数据表中建议的10uF 电容)。 现在、当输出电容为10uF 时、该器件将调节至1.20V、而不会出现任何问题。

    此致、

    Thomas