This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:28951和28950之间的差异

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912101/ucc28951-q1-difference-between-28951-and-28950

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28951

大家好、  

您是否会向我展示28951和28950之间的差异?
我查看 了 http://www.ti.com/lit/an/slua853/slua853.pdf?ts=1591574548182、但我对此并不清楚。  

它们之间的哪种功能不同?在每个数据表中的解释位置如何?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoshiki-San

    这两个器件之间的唯一区别是、当在最大电流限制下运行时、UCC28951的工作效果更好。 数据表中没有差异。 我的建议是、如果您正在寻找一款出色的 PSFB 控制器、那么只需选择 UCC28951即可。

    请随时询问有关此器件或如何充分利用该器件的任何其他问题。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoshiki-San

    该线程处于活动状态已经有一段时间了、因此我现在要将其关闭。 如果您有任何疑问、请随时发布新主题、

    此致

    Colin