This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A87:用法

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A87

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917468/tps7a87-usage

器件型号:TPS7A87

我们希望使用 TPS7A87动态地将电压从3.3V 更改为1.8V (反之亦然)。
我们将电路视为附加文件(TPS7A87_usage.pdf)。
(连接 OUT1和 OUT2、通过 EN1和 EN2选择 VOUT 电压)

是否可以使用 TPS7A87?e2e.ti.com/.../TPS7A87_5F00_usage.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是可能的、但禁用的任何电源轨都将尝试下拉另一个电源轨、如下所述:

    我建议订购 EVM 来尝试此操作。

    这是否能回答您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。
    是的、这回答了我们的问题。