This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40425:TPS40425或 TPS40428能否支持双通道片上电压感应?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40428, TPS40425, TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917594/tps40425-can-tps40425-or-tps40428-support-two-channel-on-die-voltage-sensing

器件型号:TPS40425
主题中讨论的其他器件:TPS40428TPS53681

我有一个针对1.2VA/15A 和1.2VB/15A 的设计、两个电源轨都需要来自 ASIC 的片上电压感应。 我可以为此使用 TPS40425或 TPS40428吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TPS40425/8可支持两个输出。  

    通道2没有遥感放大器、但它可以在负载侧(ASIC 侧)感测 Vout。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    因此、这意味着由于缺少差分放大器、通道2无法用于片上感应、对吧?

    是否有任何控制器(TPS40xxx)可以支持此请求(两个通道都具有用于片上感应的差分放大器)?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果没有差分放大器、Vout 感测迹线仍然可以连接到 ASCI 侧、但无法消除控制器和 ASIC 之间的接地偏移。  

    如果接地偏移非常小、假设为几 mV、则 ASCI 侧的 Vout 仅为几 mV、这对于您的系统来说可能不是问题。  

    如果您确实需要为两个电源轨使用差动放大器、可选择 TPS53681。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    谢谢。

    这里的"片上感应"意味着控制器感应来自 ASIC 专用 Vsen/VSS 引脚的反馈环路控制电压、而不是直接 Vout/GND 网络。

    如果没有差分放大器、则如果将 ASIC VSEN/VSS 引脚直接连接到 TPS40425/8的环路2 VSNS/GSNS、片上感应是否能够正常工作? (假设没有接地偏移)。  

    同时、我还将介绍 TPS53681。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    谢谢。

    此处的"片上感应"意味着控制器从 ASIC 的专用 Vsen/VSS 引脚感应反馈环路控制的电压、而不是直接检测 Vout/GND 网络。

    如果没有差分放大器、如果将 ASIC 的 VSEN/VSS 直接连接到 TPS40425/8的环路2 VSNS/GSNS、片上感应是否能够正常工作?

    同时、我还将介绍 TPS53681。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CH2的 VSNS 和 GSNS 仅用于遥测电压感测、而不用于控制环路。  

    如果没有差分放大器、CH2无法检测 ASCI 的 VSEN 和 VSS 引脚之间的电压。   

    我们必须考虑其他器件。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、钱。