This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:一个电源被移除时快速切换

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TPS2120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916076/tps2121-fast-switchover-when-one-supply-is-removed

器件型号:TPS2121
主题中讨论的其他器件: TPS2120

我有一个 TPS2121配置、如 数据表的图31所示。 针对5V 电源对电阻器进行了调整。 只要电源电压保持在1.5V 以上、快速切换就能正常工作。 当电源完全移除时、快速切换不起作用。 当电源完全移除(in1 -> 0V)时、是否可以实现快速切换以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    欢迎使用 E2E!

    简而言之、TPS2121可在电源完全移除时执行快速切换。 为了完成快速切换、PR1和 CP2上的电压必须高于 VREF = 1.06V。 如果 PR1大于 CP2、则 VIN1将作为输出。 如果 PR1小于 CP2、则 VIN2将作为输出。 对于图31、PR1通过分压器连接到 VIN1、当连接到 VIN1的电源完全断开时、TPS2121将首先识别 PR1和 CP2上的电压是否大于 VREF。 然后、它将识别 PR1上的电压降至 CP2以下、并在识别 PR1已移除之前执行快速切换。

    如果 PR1高于 VREF、并且在 IN1断开连接之前 CP2、则器件应已执行快速切换。 为了帮助您进一步解决问题、我需要一些其他信息。 您是否能够分享:

    • 您的配置原理图
    • 切换时的2个范围快照
      • 第一个示波器屏幕截图:VIN1、PR1、CP2、VOUT
      • 第二个示波器屏幕截图:VIN1、VIN2、VOUT、ST (如果已配置)

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图。 我正在考虑在 Vs (+5V)到 PR1之间添加一个3.3V 齐纳二极管。 这应使 PR1保持高于1.06V Vref、同时不影响3.3V 附近发生的输入转换。 它能起作用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    VIN1为5V 时、PR1引脚上的电压约为3.4V。 一旦 VIN1被移除、一旦 PR1上的电压下降到低于连接到 CP2的3.3基准电压、器件应该执行一个快速切换、此基准电压在 VIN1下降到4.85V 时被触发。 由于器件的运行方式不符合预期、我们必须先找出根本原因、然后才能提出解决方案。 您是否能够共享显示 VIN1、PR1、CP2和 VOUT 上电压的切换范围截图?

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将处理请求的捕获。

    同时、是否有一个建议的电路、即使电源被完全移除、也会从 IN1快速切换至 IN2以及从 IN2快速切换至 IN1?

    谢谢、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    无论电源电压下降或完全移除、推荐使用 TPS2120对系统中的电流配置均可实现快速切换。 示波器截图将帮助我对系统进行故障排除、因为此配置应实现所需的功能。

    此致、

    Andy Robles