This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:在不连接到 USB 总线或主机的情况下、BQ25890H 是否可以独立用于充电?

Guru**** 2813085 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H, BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917708/bq25890h-can-bq25890h-be-used-stand-alone-for-charging-without-not-connected-to-usb-bus-or-host

器件型号:BQ25890H
主题中讨论的其他器件: BQ25616

BQ25890H 可独立用于充电
没有连接到 USB 总线或主机?

我想使用大充电器电流。
但我没有主机器件和 USB 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件可通过  器件默认充电设置自主完成充电周期、无需主机参与。 请检查 d/s 上的寄存器映射中列出的默认设置、并查看默认设置是否适合您的应用和使用的电池。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    BQ25890H 不能用作独立充电器。 它可以使用数据表第22页的表4所示的默认设置进行充电器、但任何不同于默认设置的其他设置都需要主机写入以更改寄存器设置。  

    BQ25616是独立充电器。 请检查它是否符合您的应用要求。