This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:Vuvlo 与放大器的变化;Iuvlo 参数的温度变化

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915612/lm3481-variation-of-vuvlo-iuvlo-parameters-w-r-t-temperature

器件型号:LM3481

尊敬的 TI:

我将使用 LM3481为我的应用设计 UVLO 电路。

为了验证转换器的启用和关闭在最坏情况下的限制、我想知道 Vuvlo 和 Iuvlo 参数是如何随温度变化的。  

从数据表中我了解到、在-40C < Tj < 125C 时、Iuvlo 将在3uA 至6uA 之间变化。 但在什么温度下、最小值和最大值将会发生?

同样、对于 Vuvlo、UVLO 比较器阈值的最大值和最小值将在多高的温度下发生?

这些参数随温度变化的任何相关图形都非常值得赞赏。

谢谢

Chitanya K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chitanya、

    感谢您关注 LM3481。

    我将与我们的设计人员核实、并与您联系。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chitanya、

    此数据不可用。 此外、UVLO 阈值基于带隙电压、该电压应在整个温度范围内保持平坦、因此我们无法提供高温或低温下的高 UVLO 趋势。

    修整后的带隙在温度范围内是理想的平坦度、但在不同的器件之间、它可能是稍微正的 TC 或稍微负的 TC、因此、我们无法给出最终的趋势。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yinsong、

    非常感谢您的回复!!

    这一信息对于我进行最坏情况分析至关重要。 因此、我请求您提供一个"ppm"数字(根据您的经验、近似值不能是有文件记录的值)、其中 UVLO 最大值和最小值可能会发生、因为我无法对计算进行盲目猜测。

    Iuvlo、Vuvlo 是独立的还是独立的? 换言之、Iuvlo_max 和 Vuvlo_max 同时出现?

    谢谢、

    Chitanya K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chitanya、

    当然。 让我看看我可以从我们的设计人员那里得到什么。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chitanya、

    这是我得到的结果。

    • UVLO 电压直接基于基准电压、在整个温度范围内保持稳定。  
    • 电流值将更多地依赖于未与 Vref tempco 关联的电阻器值。 换句话说、UVLO 电压和电流之间没有相关性、但两者在温度范围内应保持平坦。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    再次感谢您努力向我提供这些信息。

    为了确认我对第二条陈述的理解、您是否将"电阻值"指代到分压器中的 R8电阻器(请参阅所附的图像)。

    控制 Iuvlo 电流的公式是什么?

    谢谢

    Chitanya K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chitanya、

    电阻器位于与电流相关的芯片内部。 我们可能无法详细介绍芯片内部的设计。

    但结论认为 、UVLO 电压和电流之间没有相关性、但两者在温度范围内应保持平坦。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    银城