This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33603:输出电容

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM33603, LMZ31710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917688/lmzm33603-output-capacitance

器件型号:LMZM33603
主题中讨论的其他器件: LMZ31710

大家好、  

数据表中规定了5V 输出电压时200uF 的最大输出电容、但我的客户的5V 电源轨具有一个可能需要额外470uF 电容的模块。  LMZM33603可以容忍这种情况吗?  

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    这里的问题是、如果输出电容超过建议的最大值、启动期间可能会出现输出短路故障问题。 大输出电容需要更长的时间才能将输出电压调节到最终值。 如果 VOUT 斜升至最终电压所需的时间过长、内部转换器会将其解释为潜在的输出短路故障。  

    您客户的电源应用是什么? 我建议查看另一个电源模块、例如用于启动机的 LMZ31710、因为该电源模块允许更大的输出电容。

    此致、

    Jimmy