This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源解决方案请求

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917555/power-solution-request

主题中讨论的其他器件:LM51561

尊敬的 TI 专家:

是否有可按照以下规格设计的解决方案?

输入:3.5~8V

输出电压:30V/2A 和50V/1A

由于输入电压较低、我找不到可能的解决方案。

请检查一下。

谢谢、

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    感谢您的参与。 这是一种高升压比转换、使用具有变压器的拓扑可能更容易、从而避免占用过多的占空比。  您可以在非隔离型反激式拓扑中考虑使用 LM51561。  反激适用于高达75W 的功率。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi