This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08T250W:使用跟踪引脚以恒定电流驱动激光二极管

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: PTH08T250W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912499/pth08t250w-use-track-pin-to-drive-a-laser-diode-at-constant-current

器件型号:PTH08T250W

大家好、

客户希望使用 PTH08T250W 的 TRACK 引脚 来驱动 标称电压为1.8V、恒定电流为12A 的激光二极管。 他计划在输出端连接电流感应电阻器、并连接电流感应放大器或微控制器、以向 TRACK 引脚发送比例电压。 此电路是否正常工作?  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我对您所绘制的内容的担忧是、它在主电压调节环路的顶部添加了一个额外的反馈环路、并且可能会对稳定性产生什么影响。

    我已要求一位更熟悉此器件的同事也查看并提供建议。

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我会考虑调节 Vadj 电压而不是跟踪电压。  

    下面的应用手册显示了实现这一目标的几种简单方法。 本文中所述的器件是较旧的器件、但其概念仍然适用。  PTH08T250W 将电压调节为0.7V 的内部基准电压、而不是如白皮书中所示的1.25V。

    请查看并告知我们这是否适合您。

    谢谢、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason 和 Kris、

    感谢您的反馈和分享 SLTA006A 应用手册。 这解决了向激光器驱动高恒定电流的挑战。

    感谢您的支持。

    此致、

    Danilo