This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BQ24780S:有关 BQ24780S 的3个问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24703, BQ24800, BQ24780S, BQ25710, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914267/bq24780s-bq24780s-3-questions-about-bq24780s

器件型号:BQ24780S
主题中讨论的其他器件:BQ24703BQ24800BQ25710BQ25700BQ25703BQ25713

 

我们正在设计具有灌电流角色的 C 型 PD 充电器系统。 输入电压5~20V、电池电压为3s (13.2V 时为满电)。 我们希望使用充电器 IC 为电池充电、同时也支持系统充电。 如果外部适配器电源不足以满足系统需求、我们将始终使用适配器和电池为 VSYS 供电、直到电池电量耗尽。

因此、我认为应该使用 bq24703/bq24700等降压/升压充电器 IC。 使用 bq2478080是否正确? 我看到它只是一个升压充电器吗?

VSYS 的电压是多少。 如规格,所示、VBUS 和 VSYS 之间只有一个电阻器、而不是 电感。 因此,如果 VSYS 等于 VBUS,而不是我可以指定的值,比如13.2V? 如果适配器电源不足,我们希望同时使用适配器和电池,假设 VBAT 为5V,VBAT 为12V,会发生什么情况?  "混合动力升压模式"是什么意思? 只 需临时支持同时使用适配器和电池?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以在 USB PD 系统中使用 BQ24780S (或更新版本的 BQ24800)、但由于它 仅进行降压充电、   因此您只能使用15V 或20V (或超过15V 的非标准电压)的适配器、因为您有一个3S 电池。  此外、由于 ACDET 需要设置为高于电池电压的值、因此如果适配器小于15V、ACFET 甚至不会打开、这意味着您不仅不能使用更小的适配器为电池充电、 但您也无法为系统供电。

    VSYS 电压始终与适配器(即 VBUS)电压相同。  混合 动力升压模式将以升压配置操作转换器 、以便为适配器提供电池补充。  如果您有15V 适配器和13V 电池、则13V 电池将升压至15V、以便通过适配器和电池同时为系统提供15V 电源。

    只要仅 支持15V 和20V 适配器的限制是可以接受的(并且没有任何 OTG/拉电流支持)、BQ24780S 就会起作用。  如果您还想使用5V 和9V 适配器或任何低于15V 的非标准适配器运行、则需要 BQ25710/3等降压/升压架构。  这可以通过任何适配器电压为电池充电。  如果您对拉电流感兴趣、它可以 从任何电池电压生成5V-20V 的任何 OTG 电压。   由于 这些额外功能、大多数使用 USB PD 的用户最终选择了 BQ25710/3。

    此致、

    Steve   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Steve

    我想我会选择 BQ25710/3。 BQ25710、BQ25703和 BQ25700之间的主要区别是什么? 我看到成本稍有不同。 我想选择一个具有成本效益的芯片。 当我们的设备充当源时、它只驱动便携式硬盘或 U 盘。 因此输出电压/电流为5V/1.5A。 因此,如果与 PD 协议芯片、充电器 IC 一起使用,如果具有 OTG 功能,则无需2条电源路径, 只有一条电源路径就足够了。

    例如、如果 PD 芯片为 bq65973d、则仅为   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、 这种信息不够。 仅连接上部 MOS、PowerPath 为2路。 如果选择其他没有2个内部电源路径的 PD 控制器、则仅1个外部电源路径就足够了。 具有 OTG 的充电器 IC 是否与 PD 控制器配合使用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25710/13是下一代 BQ25700/03。  以"3"结尾的版本具有 I2C 接口、而以"0"结尾的版本具有 SMBus 接口。  否则它们是相同的。

    此 PD 参考设计使用 BQ25713:

    https://www.ti.com/tool/PMP40441

    此外、您可能还想了解此 DRP 参考设计、它使用 BQ25

    https://www.ti.com/tool/PMP4496

    此致、

    Steve