This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCR010505:内腔确定

Guru**** 2532090 points
Other Parts Discussed in Thread: DCR010505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917647/dcr010505-internal-cavity-determination

器件型号:DCR010505

您好!

我想知道此器件型号 DCR010505 是否具有内部型腔。

我还有17个器件型号、我对此有相同的问题。 我应该为这些器件中的每个器件提交单独的请求、还是可以使用同一主题获得帮助?

为便于参考、其他器件型号如下:

LMZ34002RKGT
LP3878SD-ADJ/NOPB
REF5025AIDGKR
SN65C23243DGGR
SN65HVD23D
SN65LBC173AD
SN74ALVC164245DLR
SN74LVC1T45DCKR
SN74LVC2T45DCTT
TLV2402IDGK
TMS320F2812GHHA
TPS79425DGNR
TPS79433DGNR
TPS7A4001DGNT
TPS7B4253QPWPRQ1
TPS82140SILT
TS5A3154DCUR

谢谢、

易卜拉欣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ibrahim、

    我将向   相应的工程师转发有关 DCR010505的信息请求。

    遗憾的是、每个器件都需要单独的请求、以确保他们能够获得合适的工程师...这就是系统在 e2e 上的工作方式。

    您还可以咨询当地的销售工程师、他们知道如何在产品线中联系谁、以获取所需信息。 这是另一个选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibrahim、

    我已与我们的一名团队成员取得联系、并将尽快回复您。 正如马歇尔先前提到的、需要单独的请求。

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Marshall 和 Alejandro。 我将等待您对主题器件型号的回复、并联系销售工程师了解其余器件。

    再次感谢、

    易卜拉欣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    易卜拉欣

    DCR010505和 LMZ34002RKGT 都没有内部空腔。 它们都是模制的、不会有气袋。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的观看、Alejandro!