This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21225A:VSSA/VSSB 引脚的最大电压

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21225A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917444/ucc21225a-maximum-voltage-of-vssa-vssb-pins

器件型号:UCC21225A

你好。

我正在设计新的电机驱动器、并使用隔离式栅极驱动器 Ucc21225A。

我想知道在 VCCA/VCCB 的相关信息中、VSSA 引脚上允许的最大电压是多少?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi、

    VSSA 的额定电压相对于 VSSB 为700V、如部分6.1所示。

    此致、

    -Mamadou