This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232:BQ24074

Guru**** 2533260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917439/bq24232-bq24074

器件型号:BQ24232

您好!

我们正在其中一个设计中使用 BQ24232系列锂聚合物充电器。  

当我们尝试禁用 BQ24232的 Vout 以禁用连接电路中所示的具有低电平有效电路的下一个降压升压转换器时、我们观察到附近的锂聚合物充电器部分正在加热。  

是因为 Vout 禁用还是其他原因?  

请建议使用任何替代方法在 不加热的情况下实现此功能。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    降压/升压转换器的 EN 引脚由什么控制?

    这是一个电源路径器件、因此电池将对降压/升压转换器拉取的负载电流进行补充、如果未正确禁用降压/升压转换器、这可能会导致温度升高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem、您好!

    感谢您的回复。

    EN 引脚由不同控制器的 GPIO 引脚控制。 它将其状态正确更改为低电平。 在使用时、如果没有任何电池连接到器件、则会观察到加热情况。

    任何其他根本原因。 任何帮助都很好。

    谢谢你。

    此致、

    S.Yuvaraju。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您使用 GPIO 更改 EN 状态时、降压/升压实际上是否禁用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem、您好!

    感谢您的回复。

    是的。 我已经检查过它、 降压/升压输出完全被禁用。

    我仍然对降压/升压 IC 有一些疑问、因为所有这些 IC 都放在如此靠近的位置、无法准确找到产生热量的 IC。

    任何其他根本原因。 任何帮助都很好。

    谢谢你。

    此致、

    S.Yuvaraju。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 BQ24232侧、我唯一的建议是将 EN1和 EN2上拉至 VOUT 而不是 VIN、因为 VIN 可能高达28V、EN 引脚的额定电压仅为7V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem、您好!

    感谢您的推荐。 我们仅将 USB 电源用于输入、因此电压电平不会成为问题。 我们肯定会考虑这项建议。

    谢谢你。

    此致、

    S.Yuvaraju。