This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD13380F3:低 VDS 解决方案

Guru**** 2504805 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD13385F5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916946/csd13380f3-lower-vds-solution

器件型号:CSD13380F3
主题中讨论的其他器件:CSD13385F5

大家好、

客户 正在寻找离散 NMOS 型功率 MOS。

Rdson 最好低于5mhom、Vds 为8V~10V。

封装尺寸为2*2mm2,TI 是否有任何建议?

 

谢谢!

专利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patty:

    感谢您的查询。 我相信这也是谢长廷的要求。 我将在附加注释中提供相同的响应:我们没有满足5m Ω 导通电阻的 FemtoFET。 电阻最低的 FemtoFET 是 CSD13385F5 (VGS = 4.5V 时最大为19m Ω)。  我们在以下链接中提供了负载开关 FET 选择器工具。 在2x2mm SON 中、最低 RDS (ON)是 CSD13202Q2、 VGS = 4.5V 时的典型值为7.5m Ω。 为了达到最大5m Ω、您必须采用较大的3x3mm SON 封装。 一些可能的器件包括:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patty:

    跟进以确保这解决了您的问题。 如果我第二天没有听到您的回复、我将假定它已解决并关闭主题。