请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
大家好、
您能给我以下客户问题的评价吗? 客户尝试使用 BQ35100来监控电池的剩余寿命、当电池达到使用寿命时、BQ35100会向主机控制器发送警报信号。 对于此类用例、主电池将为 Li-MnO2和 CR 类型。
问题1. 当电池很少放电、因为电池仅在主电源关闭时工作时、是否可以使用 SOH 模式来估算剩余的电池寿命? 还是应该改用库仑计数?
问题2. 对于警报输出、客户假设在检查芯片内部的查找表后确定它是否正常或有故障。 在这种情况下、客户是否需要根据电池材料和耗材自行校准警报的确定阈值? 如果是、您能告诉我如何操作?
此致、
佐崎武