This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:SOH 模式问题

Guru**** 2547570 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917437/bq35100-soh-mode-questions

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、

您能给我以下客户问题的评价吗? 客户尝试使用 BQ35100来监控电池的剩余寿命、当电池达到使用寿命时、BQ35100会向主机控制器发送警报信号。 对于此类用例、主电池将为 Li-MnO2和 CR 类型。

问题1. 当电池很少放电、因为电池仅在主电源关闭时工作时、是否可以使用 SOH 模式来估算剩余的电池寿命? 还是应该改用库仑计数?

问题2. 对于警报输出、客户假设在检查芯片内部的查找表后确定它是否正常或有故障。 在这种情况下、客户是否需要根据电池材料和耗材自行校准警报的确定阈值? 如果是、您能告诉我如何操作?

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi、

    1)

    如果他们计划使用 Li-MnO2、则最适合该化学物质的模式为 SOH 模式、但您也可以使用。

    2)

    警报中断的输出可使用 TRM 的第8章进行配置。 您将需要在 bqStudio 中配置阈值、具体取决于您希望设置警报。 上传电池化学成分并校准电量监测计后、您无需校准阈值、只需使用 bqStudio 输入即可。

    此致、

    Wyatt Keller