This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2947:最大输出电压

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/917334/bq2947-maximum-output-voltage

器件型号:BQ2947

大家好、

我们的客户想知道  BQ294702DSGR 的最大输出电压。 以下是一个完整的问题、用于确保该器件是否适合其医疗设备电池应用:

BQ294702DSGR 数据表列出了当(V4-V3)、(V3-V2)、(V2-V1)或(V1-VSS)> VOV 时、高电平有效输出驱动电压 Vout 的最小值。
Vout 的最大值是多少?
在所有工作条件下、VOUT 是否始终保证< x 伏、在最大电池电压为16.5V 的条件下、什么是 x?

如果您对客户有任何疑问、请告诉我。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    如需该问题的答案、请查看数据表(第7页)中的图6。 我还将其附在这里以供参考。 根据该图、16.5V 的 VDD (电池组电压)将导致大约~7.3V 的输出电压。 它的电压似乎永远不会超过8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您的回答和支持。
    在向我们的客户分享此答案后、我还在数据表中看到了它。 下面是我得到的响应:
    "我们需要 Vout 的“最大参数值” ,如7.5“电气特性”中所示,TA =-40至110 C,VDD = 3V 至20V。"

    您是否有关于此客户问题的信息?

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我不能完全确定为什么我们没有指定最大值、但我无法推测、因为需要大量的测试和验证来确定电气特性表的条目。 我们可以做得最好的是该图中的数字、它似乎指向大约8V 的最大值。